Chargement...

Leviton présente les nouveaux interrupteurs-minuteries Decora®

La gamme complète de modèles 15A et 20A offre des caractéristiques et un soutien uniques pour les charges plus importantes

MELVILLE, N.Y., É.-U. 28 août 2023 – Leviton a annoncé aujourd’hui l’introduction de sa nouvelle gamme de Interrupteurs-minuteries Decora. La gamme comprend onze modèles au total, y compris des modèles de 15A dotés du nouveau manchon Green Flex de la société pour un câblage facile à la terre ou aux fils neutres, et des modèles de 20A qui peuvent être utilisés dans des applications unipolaires, à plusieurs voies ou à plusieurs minuteries et prennent en charge des valeurs nominales de charge plus élevées.

« Nos nouveaux interrupteurs-minuteries Decora offrent commodité et sécurité aux maisons et aux petits environnements commerciaux en fournissant un contrôle temporisé fiable de l’éclairage et des charges motorisées », a déclaré Tom Babich, gestionnaire de produits, commandes d’éclairage, chez Leviton. « Cette nouvelle gamme de solutions de minuterie offre une mise à niveau facile par rapport aux interrupteurs traditionnels et offre un moyen idéal de gérer les coûts énergétiques. » 

Les nouveaux modèles de 15A sont dotés du fil à manchon GreenFlex innovant de Leviton, qui offre la possibilité de se connecter à la terre dans les maisons sans fil neutre; ou de retirer le manchon vert et de le connecter au fil neutre, le cas échéant. De plus, les fils de ligne et de charge sont interchangeables pour aider à réduire les erreurs de câblage pendant le processus d’installation, ce qui rend ces dispositifs faciles à bricoler. Les modèles de 15A sont offerts en six options de réglage du temps, y compris des réglages de 15, 30 et 60 minutes et de 2, 4 et 12 heures.

Les nouveaux modèles de minuteries de 20A de Leviton prennent en charge des charges plus importantes et sont les seuls minuteries de 20 A actuellement sur le marché qui peuvent être utilisées pour les applications à trois voies 3 voies et à voies multiples ainsi que pour les applications utilisant plusieurs minuteries, où deux minuteries de 20A peuvent être utilisées pour contrôler la même charge. Ces modèles sont offerts en cinq options de réglage de l’heure : 30 et 60 minutes et 2, 4 et 12 heures. L'installation exige la pose d’un fil neutre.

Les modèles 15A et 20A ont une faible profondeur de moins de 2,5 cm pour une installation plus facile, une interface utilisateur intuitive avec de grands boutons étiquetés et un interrupteur d’arrêt séparé. Ils sont homologués et compatibles avec les charges à DEL ainsi que les charges LFC, à incandescence, halogènes, magnétiques à basse tension, fluorescentes et motorisées.

Les interrupteurs-minuteries Decora sont parfaits pour l’éclairage des porches et paysagers, les lumières intérieures, les ventilateurs d’extraction de salle de bain, les lampes caloriques, les pompes de piscine, les cuves thermales, les saunas, les ventilateurs de grenier, les petits placards, les garages, les sous-sols et plus encore.

Les interrupteurs-minuteries Decora de Leviton s’harmonisent avec la gamme de dispositifs Decora de Leviton et sont compatibles avec les plaques murales sans vis Decora et Decora PlusMC. Des couleurs de plaque murale supplémentaires sont disponibles en blanc, ivoire, amande pâle, gris, noir et brun pour compléter n’importe quel décor sans avoir à remplacer le dispositif. Les interrupteurs-minuteries Decora sont couverts par une garantie limitée de cinq ans.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs-minuteries Decora de Leviton, visitez www.leviton.com/timers.  Pour en savoir plus sur la gamme complète des solutions Decora de Leviton, visitez : www.leviton.com/decora.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.