Chargement...

Leviton reçoit les prix Platinum et Gold Cabling Innovators

Le tableau de connexion à chargement frontal QUICKPORT™ PTNB et les câbles PTNB LM-RDT sont reconnus comme des produits novateurs

Bothell, WA, 14 septembre 2023 – Leviton a annoncé que son tableau de connexion PTNB QUICKPORT™ à chargement frontal et ses câbles PTNB LM-RDT de cat. 6A ont été reconnus parmi les meilleurs de l’industrie des technologies de l’information et des communications (TIC) par les Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards 2023. Le panneau de jugement de tierce partie exceptionnel comprend des rédacteurs de devis, des concepteurs, des intégrateurs et des gestionnaires de systèmes de câblage et de communication ayant une vaste expérience professionnelle. Les prix ont été présentés lors de la conférence d’automne 2023 de BICSI. Leviton a reçu le prix Platinum pour le tableau de connexion PTNB QUICKPORT à chargement frontal et le prix Or pour le câble LM-RDT.

« Au nom des Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards, j’aimerais féliciter Leviton pour son statut de lauréat Platinum et Gold », a déclaré Patrick McLaughlin, rédacteur en chef de Cabling Installation & Maintenance. « Ce programme concurrentiel et impartial célèbre les produits les plus originaux et les plus novateurs de l’industrie. »

Le tableau de connexion PTNB QUICKPORT™ à chargement par l’avant  offre une solution globale pour les bâtis et armoires denses avec un moyen facile et efficace d’ajouter des connexions réseau sans temps d’arrêt du réseau. Le panneau utilise un cadre d’installation innovant qui permet le déploiement et le travail MAC du côté avant du bâti ou de l’armoire. Les installateurs n’ont pas à monter dans une armoire et peuvent potentiellement perturber d’autres câbles ou connexions réseau pour apporter des modifications mineures au réseau. Les panneaux sont livrés dans un emballage 100 % recyclable, sans plastique et durablement intelligent qui réduit les déchets sur le terrain tout en améliorant le déballage et le nettoyage.

Les câbles PTNB LM-RDT  sont les plus petits câbles de cat. 6A de l’industrie, pouvant être utilisés dans tous les environnements d’entreprise, y compris les applications de plénum (CMP), de colonne montante (CMR) et d’intérieur/extérieur (E/S). Tous les câbles LM-RDT sont sans charges, avec CMR et I/O comme premiers câbles de cat. 6A sans charges de leur type sur le marché. Ces câbles de petit diamètre sont plus rapides à installer, créent moins de déchets sur le terrain et s’intègrent dans des trajets plus petits, ce qui les rend parfaits pour les mises à niveau de câbles dans les zones où l’espace est précieux. Le câble utilise la technologie de torsion de précision, qui introduit une variation contrôlée dans le fonctionnement de la torsion de fabrication pour un meilleur rendement de la marge de tête. De plus, les gaines de câble de plénum comprennent la technologie de polymère avancée FLX-1™ de Leviton pour une plus grande flexibilité, un acheminement plus facile à travers les trajets de câble et pratiquement aucune mémoire de bobine.

En savoir plus sur Tableau de connexion QUICKPORT PTNB à chargement frontal et Câble PTNB LM-RDT de cat. 6A, disponible via le vaste réseau de distribution de Leviton.

###

À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.