Melville, NY, 11 mars 2021 – Leviton annonce le lancement du nouveau système de commande de pièce sans fil GreenMAX DRC. Le nouveau contrôleur de pièce à clavier sans fil permet au système GreenMAX DRC de communiquer avec les dispositifs sans fil de Leviton et les luminaires compatibles Intellect™. Contrôlez sans fil pratiquement n’importe quel type d’éclairage commercial de 0-10V et de gradation à découpage de phase à DMX et DALI avec un seul système.
« L’expansion du système GreenMAX DRC avec commandes sans fil permet désormais à nos clients de choisir entre une solution câblée, sans fil ou hybride pour les applications autonomes et en réseau », déclare Tom Leonard, vice-président des commandes chez Leviton. « GreenMAX DRC Wireless permet aux rédacteurs de devis de concevoir n’importe quel projet de commande d’éclairage avec des solutions prêtes à l’emploi et conformes au code pour pratiquement tous les dispositifs de mise sous tension/hors tension, de gradation de 0-10V ou de gradation à coupure de phase. Tous ces éléments sont entièrement configurables avec l’application GreenMAX DRC, le seul outil de configuration nécessaire. »
Le contrôleur de pièce à clavier sans fil agit comme le cerveau du système sans fil GreenMAX DRC lui permettant de communiquer avec d’autres dispositifs sans fil de Leviton. Ajoutez des capacités sans fil de détection de mouvements/absences et d’exploitation de la lumière ambiante ainsi qu’une commande zonale sans fil à tous les dispositifs de gradation de mise sous tension/hors tension ou de gradation de 0-10V ou de gradation à découpage de phase. Pour la commande de luminaires sans fil, ajoutez des luminaires compatibles Intellect.
Le système est entièrement configurable grâce à l’application GreenMAX DRC activée par Wi-Fi, le seul outil de configuration nécessaire. GreenMAX DRC offre aux utilisateurs finaux la flexibilité et l’évolutivité nécessaires pour croître et évoluer à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent. Ajoutez des composants supplémentaires à tout moment pour modifier ou étendre le système et reconfigurer les pièces et les zones à l’aide de l’application GreenMAX DRC. Les utilisateurs peuvent configurer sans fil les préférences du système, les paramètres de groupe et d’ambiance, les comportements d’éclairage naturel et plus encore. De plus, GreenMAX DRC Wireless peut être utilisé pour se conformer aux exigences de commande d’éclairage IECC, ASHRAE 90.1 et 2019 Title 24, Partie 6.
GreenMAX DRC Wireless utilise un réseau maillé sans fil pour la communication entre les dispositifs. Entièrement chiffré pour la sécurité et la communication sécurisée avec plusieurs niveaux de privilèges de l’utilisateur et d’accès contrôlé de l’utilisateur, le système ne dépend pas de la connectivité Internet pour le fonctionnement ou la configuration.
Grâce à cette expansion, les utilisateurs peuvent également intégrer GreenMAX câblé DRC pour une solution hybride avec écran tactile Sapphire™ pour une interface utilisateur configurable ou les panneaux de commande de relais GreenMAX pour des capacités de commande supplémentaires.
Pour en savoir plus, consultez le site Leviton.com/greenmaxdrc.
À propos des commandes d’éclairage + de Leviton
Leviton Lighting & Controls offre des solutions d’éclairage innovantes dans les bâtiments commerciaux, de soins, industriels et résidentiels avec une vaste offre d’éclairage et de commandes conçue pour améliorer la vie des gens. Avec une collection de cinq des marques d’éclairage les plus respectées sur le marché, soutenue par un engagement à améliorer continuellement les commandes et la technologie qui les alimentent, Leviton Lighting & Controls dépasse les attentes des clients chaque jour. Leviton est un partenaire à source unique de produits hautement innovants et écoénergétiques, soutenus par un service et un soutien à la clientèle inégalés. Pour plus de renseignements, visitez https://www.leviton.com/en/solutions/commercial-lighting-and-controls.
À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton conçoit des possibilités qui font de l’avenir une réalité, répondant aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui à l’échelle mondiale. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez les sites www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/levitonmfg.