Chargement...

Leviton présente les sectionneurs de sécurité intégrés à la technologie primée Inform™

Le dernier interrupteur industriel de Leviton conçu pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la productivité grâce à la technologie de détection

Melville, N.Y. 14 septembre 2021 –  Leviton a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau sectionneur de sécurité Powerswitch® doté de la technologie Inform™. Le lancement comprend des sectionneurs de sécurité non métalliques de 30/32 A avec des capacités de surveillance à distance exclusives au secteur.

Utilisant sa technologie primée Inform, Leviton a développé une version de ses sectionneurs de sécurité Powerswitch® qui comprend des détecteurs de contrôle de l’état et des communications, fournissant des données en temps réel à l’utilisateur final. Les données des détecteurs peuvent être visualisées localement sur le dispositif par le biais d’une indication à DEL en ligne de vision ou à distance par le biais du Wi-Fi ou du Modbus RTU. Les données fournies par la technologie sont finalement utilisées pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la productivité. 

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce lancement, car il élargit non seulement notre portefeuille de dispositifs Inform, mais aussi notre offre de protocoles de communication », a déclaré Michael Mattei, vice-président et directeur général, commercial et industriel Leviton. « En ajoutant une interface de communication Modbus RTU, nous augmentons la flexibilité pour l’utilisateur final puisqu’il peut maintenant intégrer ces interrupteurs dans pratiquement n’importe quel système d’automatisation. »

La technologie Inform offre aux utilisateurs finaux un accès 24 h/24, 7 j/7 à l’état de santé et à l’état de fonctionnement du dispositif, qu’il soit visionné sur le dispositif lui-même, l’application Inform pour téléphone portable et ordinateur de bureau ou par le biais d’un système d’automatisation. Les données comprennent les valeurs individuelles de tension côté ligne et côté charge, la continuité de la mise à la terre, l’accumulation de liquide, la température du logement, l’humidité du logement et plus encore. En accédant à des renseignements en temps réel sur la santé et la qualité de l’alimentation des machines sans avoir à ouvrir l’interrupteur, les gestionnaires d’installation et les électriciens peuvent traiter plus rapidement les dangers potentiels pour s’assurer que leurs personnes et leurs systèmes fonctionnent en toute sécurité et efficacité.

Pour une utilisation dans n'importe quel environnement, les sectionneurs sont conçus pour être étanches à l'eau, à la poussière, submersibles et adaptés aux lavages à haute pression et à haute température. Une poignée surmoulée plus longue offre une meilleure prise en main pour une durabilité accrue et s’adapte à trois cadenas pour un verrouillage/étiquetage conforme à la norme OSHA.

Bien que ces dispositifs soient certifiés NSF pour les environnements de traitement des aliments et des boissons, les sectionneurs sont parfaits pour une variété d’applications, y compris la fabrication, les fabricants d’équipement d’origine (OEM), la réfrigération commerciale et plus encore.

Ce nouveau lancement passionnant comprend également des couvercles de remplacement avec des capacités Inform, permettant à une installation déjà équipée de sectionneurs de sécurité Leviton standard de passer facilement aux unités Inform pour améliorer la sécurité, sans avoir à retirer les dispositifs du mur.

Ces interrupteurs sont appuyés par une garantie limitée de trois ans, la meilleure de l’industrie, assurant qualité et fiabilité.

Ce lancement n’est que le dernier ajout de ligne aux dispositifs Leviton intégrés avec Inform, suite au lancement des interverrouillages mécaniques primés de la série LEV avec Inform, qui présentent également les mêmes capacités de surveillance à distance. Pour en savoir plus sur les dispositifs Leviton intégrés à la technologie Inform, visitez www.leviton.com/inform.