Chargement...

Leviton présente la nouvelle prise/chargeur intempérisé USB de type A/C

Le dispositif offre un accès extérieur pratique à une recharge puissante

MELVILLE, N.Y., É.-U. 3 août 2022 – Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations. annonce aujourd’hui l’introduction de son Chargeur/prise USB intempérisé de type A/C. La prise est le premier ajout extérieur à la vaste gamme de chargeurs USB intramuraux de Leviton et peut être installée sur n’importe quel circuit protégé par DDFT pour améliorer la vie extérieure.

« Leviton est heureuse d’offrir à ses clients une option de chargeur USB extérieur sécuritaire et fiable », a déclaré William Randall, directeur de la gestion des produits, résidentiel, Leviton. « Le dispositif offre un moyen pratique de charger les appareils électroniques tout en passant du temps à l’extérieur, afin que les utilisateurs ne perdent jamais de vue leurs téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables et plus encore. »

Conçu pour les applications résidentielles et commerciales, y compris les cuisines extérieures, les terrasses, les patios, les porches, les cabanas, les restaurants, les parcs et plus encore, le chargeur/la prise intempérisée USB de type A/C de Leviton est le premier USB intempérisé de l’industrie à utiliser un processus innovant qui offre une protection supplémentaire aux composants électriques pour une durabilité longue durée. Le dispositif est doté d’une terminaison de fil de sortie facile à installer et peut être jumelé aux couvercles extérieurs horizontaux ou verticaux durables en cours d’utilisation (WIU) de Leviton pour répondre aux exigences du NEC® 406.9B.

Les deux ports USB fournissent un courant de charge total combiné de 5,1 A et plus de 25 watts de puissance; le port USB Type-C™ offre une charge plus rapide. Une puce intelligente reconnaît et optimise les exigences de charge de chaque dispositif.

Le chargeur/prise intempérisé USB de type A/C de Leviton est homologué pour offrir une protection supplémentaire contre la corrosion, la dégradation par les UV et l’exposition aux éléments extérieurs. La prise est également inviolable pour empêcher l’accès aux contacts par la plupart des objets non homologués ou étrangers et est disponible en modèles 15A et 20A.

Pour en savoir plus sur le chargeur/la prise intempérisée USB Type A/C de Leviton, ainsi que sur la gamme complète de chargeurs USB de Leviton, visitez www.leviton.com/usb.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d’éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton aident les professionnels de l’industrie électrique et les propriétaires à créer des environnements de vie intelligents et sûrs qui offrent des économies d’énergie, de la commodité et de la fiabilité. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton

Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises, aux systèmes de réseautique et d’automatisation pour maison intelligente, Leviton excède les besoins du marché en livrant des produits novateurs afin de créer des environnements durables et intelligents par l’entremise de ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de réseaux et connectivité de centre de données, son éclairage à DEL et ses systèmes de gestion de l'énergie d’éclairage, et ses applications de sécurité et automatisation. Pour Leviton, c’est très clair, le FUTUR C’EST MAINTENANT. Pour en savoir plus, consultez le site www.leviton.com, www.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfg.