Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

Article : EV-Pro - Réussite électrique personnalisée

Socles pour véhicules électriques

Installateur certifié EV-Pro - Service électrique personnalisé

Service électrique personnalisé - Burbank, IL

Fier membre EV-Pro de Leviton - Service électrique personnalisé, a récemment installé dix bornes de recharge de VE à montage double. Le programme EV-Pro de Leviton facilite plus que jamais le fait de devenir un installateur de VE sous licence, soutenant l’engagement de Leviton envers les entrepreneurs et la mission de créer un monde plus durable.

Custom Electrical Service est un entrepreneur électricien familial spécialisé dans les applications commerciales et industrielles, y compris les alarmes d’incendie, de données et de haute tension. Étant une entreprise de confiance depuis des années, ils sont fiers d’offrir aux clients le service le plus sûr et le plus fiable de la région. C’est ce qui les a poussés à se tourner vers le programme EV-Pro de Leviton lorsque la demande de solutions de recharge de VE a augmenté, ce qui leur a permis de devenir les installateurs de VE certifiés les mieux équipés.

Grâce au cours EV-Pro de Leviton, les installateurs de services électriques sur mesure ont reçu une formation couvrant tout ce qu’ils doivent savoir sur la recharge des VE, avec des cours qui ont fait passer les installateurs de l’évaluation du site jusqu’à la mise sous tension et la localisation. Grâce à la formation EV-Pro, les électriciens de l’équipe ont appris d’importants codes NEC pour l’équipement d’approvisionnement des véhicules électriques, comment mener correctement une évaluation du site et les moyens les plus fiables de tester et de diagnostiquer les problèmes des chargeurs de VE. Les participants à la formation ont obtenu toutes les informations nécessaires pour installer les bornes de recharge de VE de manière efficace et précise, et finalement devenir leur propre EV-Pro.

Custom Electrical Service a récemment installé dix bornes de recharge de véhicules électriques Leviton dans un emplacement commercial à Woodridge, IL. Après avoir reçu une demande d’un client, il s’est immédiatement tourné vers la marque qu’il connaît et en laquelle il a confiance, Leviton. Avec l’aide de Ryan Sypniewski, spécialiste de la construction et des ventes techniques de Leviton, ils ont pu s’inscrire à notre programme EV-Pro. Ils ont été en mesure d’installer facilement les chargeurs Leviton grâce à notre câble d’entrée préconnectorisé et au matériel de montage inclus. Étant donné que l’emplacement possédait des places de stationnement côte à côte, cette installation nécessitait cinq socles à montage double avec gestion de cordon rétractable. Grâce à la gestion des cordons et aux socles à montage double, l’emplacement offre l’installation la plus efficace.

Une autre caractéristique clé de cette installation était la capacité de connecter ces chargeurs à un lecteur RFID. Le service électrique personnalisé a simplement monté les lecteurs de cartes sur le côté des socles et installé une armoire de commande de relais. Cela donne au client la possibilité de contrôler qui et quand les gens utilisent ces chargeurs. Non seulement il protège qui a accès à ces chargeurs, mais il peut également surveiller l’utilisation.

Dans l’ensemble, ce n’est qu’une des nombreuses réussites du programme EV-Pro de Leviton. Grâce à une formation adéquate, tout le monde peut devenir un installateur certifié. Custom Electrical Service est un partenaire précieux de Leviton alors qu’ils continuent de faire progresser les chargeurs de VE à travers le pays. Ce sont des partenariats solides et des clients satisfaits comme celui-ci qui rendront le monde plus durable, un chargeur à la fois.

En savoir plus sur le programme de certification des entrepreneurs EV-Pro de Leviton :

Ce n’est pas un secret : les véhicules électriques sont l’avenir du transport. Une combinaison de rabais et d’incitatifs gouvernementaux, une augmentation des préoccupations environnementales et l’augmentation de l’accessibilité des VE signifient que la demande d’installations de stations continuera d’augmenter. Avec l’innovation constante trouvée dans ce domaine, il est important de rester à jour avec les dernières informations. Leviton s'est fixé pour objectif de continuer à former/aider les entrepreneurs en électricité à travers le pays. Avec la croissance des chargeurs dans tous les aspects de la vie, des bâtiments commerciaux aux maisons résidentielles, le besoin d’installateurs certifiés n’a jamais été aussi grand.

L’installation de l’équipement de recharge de VE n’est pas la même que les travaux électriques typiques. Il existe des exigences spécifiques du National Electrical Code (NEC) concernant l’installation d’un chargeur de VE qu’un installateur doit connaître. La section relative à la recharge de véhicules électriques du code NEC couvre des problèmes tels que les règlements de câblage, les exigences de ventilation et les exigences de cordon pour les systèmes de recharge de VE. Le fait de ne pas comprendre les modifications apportées aux exigences du code pourrait entraîner des dangers potentiels en cours de route. Même les électriciens les plus expérimentés peuvent ne pas connaître les exigences techniques, de code ou électriques associées aux chargeurs de VE. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir des installateurs certifiés.

C’est pourquoi Leviton a créé le programme EV-Pro, pour éduquer et rester engagée à aider les entrepreneurs à travers le pays.

Parc de stationnement avec dix chargeurs de véhicules électriques Leviton série EV installés

Vous souhaitez rejoindre le programme de certification des entrepreneurs EV-Pro?

Besoin de trouver un installateur de VE certifié dans votre région?

Logo EV-Pro

La solution complète pour la recharge de véhicules électriques

Recharge de VE en laquelle vous pouvez avoir confiance

Un homme charge un véhicule électrique dans l’allée

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VE.