Normalisation des connecteurs NACS : qu'est-ce que cela signifie?
L’industrie des véhicules électriques (VE) a connu une croissance considérable ces dernières années, alimentée par les avancées technologiques et une poussée vers des solutions de transport durables. Le nombre de VE sur la route continue d’augmenter, alors que les États-Unis sont en voie d’installer un réseau de 1.2 millions de chargeurs publics d’ici 2030. La poursuite des incitatifs gouvernementaux visant à augmenter l’infrastructure des VE a rendu la nécessité d’une infrastructure de recharge normalisée de plus en plus apparente.
Normalisation des connecteurs de recharge de VE :
En June 2023, SAE International, l’organisation mondiale responsable de l’élaboration et de la promotion des normes d’ingénierie, a annoncé l’établissement d’une nouvelle norme pour le connecteur de la norme de recharge nord-américaine. Ce connecteur normalisé, connu sous le nom de connecteur NACS, vise à assurer la compatibilité et l’interopérabilité entre diverses infrastructures de recharge de VE, ce qui permet aux propriétaires de VE de charger plus facilement leurs véhicules à n’importe quelle borne de recharge publique.
Avantages de la normalisation NACS :
L’absence d’un connecteur de recharge unifié est un facteur compliqué en cours de route vers l’adoption à grande échelle des véhicules électriques. Similaire à l’adoption récente du Connecteur USB de type C et la façon dont il simplifie l’avenir de la recharge de dispositifs, une interface universelle pour la recharge de véhicules offrira une recharge de véhicule sans faille. Actuellement, les propriétaires de VE doivent prévoir que la recharge se produira à des bornes de recharge spécifiques ou utiliser un adaptateur pour utiliser des stations non compatibles. À l’avenir, grâce à la norme NACS, les conducteurs de tous les VE seront capables de charger à chaque borne tout au long de leur parcours sans utiliser d’adaptateur.
L’introduction de la norme NACS apporte plusieurs avantages à l’industrie des VE et à ses parties prenantes. Premièrement, la normalisation élimine le besoin de recourir à plusieurs adaptateurs de recharge, ce qui simplifie l’expérience de recharge pour les propriétaires de VE. Il réduit les tracas et la confusion associés aux différents types de connecteurs, ce qui rend plus pratique la recharge de VE en déplacement.
Acceptation et collaboration à l’échelle de l’industrie :
La norme NACS a gagné une importante traction dans l’industrie, et divers acteurs majeurs reconnaissent son potentiel et promettent leur soutien. ChargePoint, un partenaire de longue date de Leviton et un chef de file du réseau de recharge de VE, a également annoncé son approbation du connecteur NACS. Cette acceptation croissante de la norme témoigne de son potentiel de révolutionner le paysage de la recharge de VE.
Solutions de Leviton pour NACS :
Leviton Manufacturing s’engage depuis longtemps à stimuler l’innovation dans l’industrie de l’équipement d’approvisionnement pour véhicules électriques et électriques, agissant comme un pionnier avec plus de 13 ans de dévouement dans l’industrie. Les solutions de recharge qui s’alignent sur la norme NACS peuvent ne pas être aussi difficiles qu’elles apparaissent. Pour charger, tout ce qui sera nécessaire sera un adaptateur pour les ports existants. Même si la majorité des nouveaux VE sur la route en Amérique en 2025 sont équipés de ports de recharge NACS, des millions de VE équipés de CCS/J1772 seront utilisés pour les années à venir et nécessiteront un accès à la recharge publique des VE. Cela signifie que les normes NACS et CCS/J1772 coexisteront sur le marché de la recharge de VE. Bien que ces deux normes coexistent dans l’écosystème de recharge des VE, le résultat final est bénéfique pour l’avenir des VE, créant ainsi une infrastructure de recharge plus disponible pour les conducteurs.
La mise en place de la norme de connecteurs de recharge NACS EV marque une étape importante dans la progression de l’industrie des véhicules électriques. Alors que l’industrie avance vers un avenir plus durable et interconnecté, Leviton reste à l’avant-garde, favorisant l’innovation et autonomisant la communauté des VE.
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VE.