Chargement...

Préparation aux urgences : conseils pour les propriétaires

Bannière pour les propriétaires en préparation aux urgences
La saison des tempêtes s'étend de juin à novembre. Les catastrophes naturelles peuvent survenir à tout moment. Ainsi, il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour se préparer à l'inattendu. Apprenez-en davantage sur ce que vous pouvez faire en prévision d'une urgence et sur la façon dont nous pouvons vous aider quant à la préparation et à la restauration.

Avant la tempête

  • Les meubles extérieurs et l’équipement de piscine, de terrasse ou de patio doivent être emballés dans un endroit sûr.
  • Vérifiez si les fenêtres et les portes ne sont pas brisées, si les charnières ne sont pas desserrées, si les joints d'étanchéité sont endommagés et si les serrures fonctionnent bien. Faites les réparations nécessaires.
  • Testez vos dispositifs  et vérifiez les types de piles dont ils ont besoin. 
  • Procurez-vous des provisions supplémentaires d'eau embouteillée et d'aliments non périssables comme des conserves. Les ranger séparément en cas d'urgence. 
  • Essayez d’avoir une lampe de poche par membre de la famille.
  • Une radio d'urgence à piles ou à manivelle vous aidera à rester informé en cas de panne de courant.
  • Assurez-vous que vos trousses de premiers secours, pour les membres de la famille, tant pour l’être humain que pour les animaux, sont  bien stockées.
  • N’oubliez pas de vérifier les dates d’expiration de tous les aliments et médicaments.
  • Rassemblez une liste de numéros de téléphone d’urgence en un seul endroit. Les numéros devraient inclure : les services locaux de pompiers et de police, les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau, etc.

Pendant la tempête

Échelle et portée :

  • Évaluer les risques électriques : identifier les équipements électriques critiques et les zones vulnérables de votre propriété ou de votre installation. Déterminer l'impact potentiel de la tempête sur les systèmes électriques.
  • Évaluer les options d'alimentation de secours : s'assurer que les sources d'alimentation de secours, comme les générateurs ou les systèmes d'alimentation sans coupure, sont en bon état de fonctionnement et disposent d'une batterie de secours ou de carburant suffisante pour soutenir l'équipement électrique essentiel pendant les pannes de courant.
  • Surveiller les mises à jour du réseau électrique : restez informé de l’état du réseau électrique des entreprises de services publics. Comprendre la durée prévue des pannes de courant pour planifier les imprévus.

Stratégie de réponse :

  • Arrêter les équipements non essentiels : donner la priorité aux équipements électriques essentiels et arrêter les dispositifs non essentiels pendant la tempête. Cela peut aider à réduire les risques de dommages causés par les fluctuations de l’alimentation ou les surtensions électriques.
  • Protection des panneaux et interrupteurs électriques : s 'assurer que ces derniers sont bien protégés contre les éventuelles infiltrations d'eau. Envisager d'utiliser des couvercles étanches pour protéger ces composants critiques.
  • Évitez les réparations électriques pendant la tempête : évitez les tentatives de réparations électriques pendant la tempête, surtout dans des conditions humides. Attendre que la météo s'améliore et que la situation se fasse en toute sécurité.
  • Éloigner les lignes d'alimentation en panne : si vous rencontrez des lignes d'alimentation en panne, restez loin et signalez-les immédiatement à votre compagnie de services publics locale. Ne jamais tenter de manipuler ou de déplacer des lignes électriques tombées.
  • Surveiller les systèmes électriques : surveiller continuellement les systèmes électriques pour détecter tout signe de dommage ou de dysfonctionnement pendant et après la tempête. Si des problèmes sont identifiés, communiquer avec un électricien qualifié pour les inspections et les réparations.

 


Après la tempête

  • Il est important de se rappeler qu'une fois exposés à l'eau, les dispositifs et l'équipement électriques ne sont jamais les mêmes et doivent souvent être remplacés. Après une catastrophe naturelle, les propriétaires doivent être très attentifs aux problèmes de sécurité électrique.
  • Ne jamais entrer dans une maison endommagée par une inondation si le courant est toujours allumé. Communiquez avec votre compagnie d'électricité pour couper l'alimentation au niveau du compteur avant d'entrer.
  • Les câbles ou le câblage présent dans les murs qui ont été exposés à l'eau ou à une humidité excessive pendant un certain temps doivent être remplacés. L'effet de l'eau crée presque toujours une condition dangereuse, rendant le câblage inutilisable.
  • L'équipement électrique endommagé par l'eau d'inondation n'est pas seulement mouillé. Il peut être contaminé par des produits chimiques, des eaux usées, de l'huile, des engrais et d'autres débris.
  • La pulvérisation d'eau de mer et de sel peut être particulièrement nocive en raison de la nature corrosive et conductrice des résidus d'eau salée.
  • Tous les disjoncteurs, les fusibles, les sectionneurs, les DDFT, les DDAA et les dispositifs de protection contre les surtensions qui ont été submergés doivent être remplacés. Il n'y a aucune méthode pour assurer que ces dispositifs de sécurité de vie fonctionneront comme prévu après l'exposition à l'eau.
  • Pour toutes les réparations électriques à la suite de dommages structurels ou d'exposition à l'eau, il est préférable de consulter un électricien qualifié.
  • Et enfin, n’oubliez jamais : la sécurité d’abord!

Dispositifs courants pour les générateurs

Catégories de produits

Ressources

Devancez les urgences

Visitez ready.gov pour en apprendre davantage sur comment préparer votre famille et votre entreprise à une catastrophe naturelle.

Évaluation des dégâts des eauxouvre dans un nouvel onglet

Un guide (au format PDF) de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) sur les pratiques exemplaires à adopter en cas d'exposition de dispositifs à l'eau ou à l'humidité.

Trousse d’outils de reconstruction contre les tempêtes

Un guide de la National Electrical Manufacturers Association.

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos experts en préparation aux urgences.