Synopsis
Dans le cadre de sa feuille de route technologique des centres informatiques, eBay a prévu de passer à 40GbE pour ses serveurs. Afin de répondre aux exigences de la nouvelle conception, eBay avait besoin d’une solution de câblage OM4+ personnalisée qui permettrait de résoudre les défis suivants :
- Prend en charge de longs parcours de fibres multimodes, jusqu’à 500 mètres de longueur
- Augmenter la masse volumique de la fibre qui devrait être jusqu'à six fois plus importante que la conception existante;
- Avoir la flexibilité de prendre en charge divers fournisseurs d'équipement;
- Permet la migration vers des vitesses de bande passante futures de 100GbE et 400GbE
- Offre une gestion et une maintenance faciles du réseau
La poussée vers une bande passante élevée et une plus grande portée stimule l’innovation
Grâce à une collaboration étendue avec Leviton, eBay a été en mesure de répondre à ses exigences, et le système OM4+ est maintenant installé dans quatre centres informatiques. L’entreprise utilise maintenant plus efficacement ses installations existantes, peut répondre rapidement à la demande des clients et est mieux placée pour se développer à l’avenir. eBay est un chef de file reconnu dans l’avancement des centres informatiques. D'une réduction agressive de la consommation énergétique aux initiatives uniques d'économie d'espace, la société de commerce électronique est au premier rang de la conception et de l'efficacité des centres de données.
En 2014, eBay a développé une nouvelle conception de réseau Leaf-Spine qui fournirait 40GbE aux armoires de serveur de ses centres informatiques existants. Dans le cadre de cette mise à niveau « G4 » de quatrième génération, les ingénieurs des centres informatiques eBay voulaient utiliser des ports de commutation haute densité avec des optiques multimodes rentables, contrairement aux optiques monomodes plus coûteuses. Cependant, ils ne savaient pas si la fibre multimode serait capable de prendre en charge les distances requises dans leurs grands centres informatiques - jusqu’à 500 mètres dans certains cas.
Les ingénieurs testent un système multimode à l’aide des ports MXP Arista 120GbE dans l’interrupteur à colonne vertébrale, câblés pour des émetteurs-récepteurs 40GBASE-XSR4 à portée étendue dans les interrupteurs Top-of-Rack (ToR). Afin de garantir l’interopérabilité, eBay a utilisé des commutateurs de divers fabricants dans le cadre des tests, notamment Arista, Cisco et Juniper. eBay a également choisi le système de câblage à fibre violette OM4+ de Leviton pour les tests, qui offre une largeur de bande plus élevée et une portée plus longue que le câblage OM4 standard.
Alors que les émetteurs-récepteurs 40GBASE-XSR4 à portée étendue ont une distance minimale spécifiée par le fabricant de 400 mètres, le test a réussi avec zéro erreur ou perte de paquets lors de la transmission de plus de 750 mètres. Cette application réelle a démontré le canal le plus connu pour prendre en charge 40GbE sur fibre multimode.
La valeur par la densité, la flexibilité et l’évolutivité
eBay a testé le canal optique à l’aide de quatre paires accouplées avec des connecteurs MTP® à 24 fibres. Le système de câblage comprenait des câbles de liaison, des faisceaux et des cordons d’ensemble OPT-X™ Unity de Leviton, ainsi que des cassettes enclenchables e2XHD.
Chaque port de commutateur MXP Arista 120GbE permet d’utiliser douze ports 10GbE, trois ports 40GbE un port 100GbE. En utilisant des connexions MTP à 24 fibres au niveau de l’interrupteur de distribution, eBay est en mesure de convertir en trois câbles MTP à 8 fibres 40GbE. Cette configuration optimise la densité tout en utilisant 100 % des fibres dans le canal et permet à eBay de conserver le même câblage à 24 fibres dans le système lors de la migration vers une largeur de bande de 100GbE ou plus à l’avenir.
La conception et les tests de canaux 40GbE ont démontré à eBay qu’il pouvait répondre à ses exigences de longueur et minimiser le coût par canal. La capacité d’optimiser la densité au point de connexion du commutateur tout en respectant la portée de 750 mètres se traduit par un matériel global moins requis. La position d'eBay s'en trouve améliorée au niveau d'une croissance potentielle et des futures exigences de la clientèle.
Depuis les premiers essais, eBay a installé le système à portée étendue OM4+ dans quatre de ses emplacements aux États-Unis. Dans ces installations, eBay utilise les cassettes Leviton HDX compactes pour une connexion à densité plus élevée, créant ainsi des économies d'espace accrues et davantage de capacité d'expansion. Plusieurs produits du système OM4+ ont été conçus et fabriqués sur mesure spécifiquement pour le projet G4 :
- Les ingénieurs de Leviton ont créé un nouveau panneau enfichable haute densité de haut de baie pour eBay. Le panneau incliné personnalisé accepte les cassettes HDX et peut connecter jusqu’à 144 fibres à l’aide de fibres LC ou 576 à l’aide de connexions MTP à huit fibres dans une seule unité de bâti. Leviton mis sur pied un tableau prototype en six semaines et démarra la production peu après.
- Les liaisons OM4+ Opt-X Unity de couleur violette déployées offrent 288 fibres en un câble qui se décompose ensuite en connexions MTP à 8 fibres, une solution unique dans l’industrie. Les liaisons utilisent le câble Berk-Tek MDP avec fibre GIGAlite-10XB, qui offre le plus petit facteur de forme de l’industrie, permettant à eBay de réduire le remplissage du trajet et d’améliorer la circulation de l’air.
- eBay a déployé des harnais et cordons sur mesure de réseau MTP codés par couleur qui aident les techniciens du centre informatique à identifier les modifications de polarité d’un bout à l’autre du système. Par exemple, la gaine verte du connecteur indique une polarité MTP de méthode B, tandis que les gaines grises désignent une polarité MTP de méthode A. Ce type d'identification précise prend en charge les MAC et la maintenance continue, tout en aidant les techniciens à gagner du temps et à préserver les regroupements parallèles exacts pour les ports de commutation. De plus, les câbles sont chromocodés en violet pour identifier la fibre OM4+ dans le réseau et éviter la confusion et la perte de canal qui peuvent se produire lorsque le câblage optique OM3 et/ou OM4 est utilisé dans le même centre informatique. Le système OM4+ de Leviton a été la première solution de bout en bout entièrement violette sur le marché.