Chargement...

Webinaires de solutions de réseautique

Bibliothèque de vidéos sur les solutions de réseautique

Prochain webinaire

Perfusion d’IA : la prochaine vague de réseaux de centres informatiques

Mardi, 19 mars 2024
durée : une heure

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT : 1:00 PM GMT | Europe et Moyen-Orients’ouvre dans un nouvel onglet

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT : 10 h PT | Amériquess’ouvre dans un nouvel onglet

La prochaine ère de l’informatique est arrivée et l’intelligence artificielle (IA) est à l’avant-garde. La présence omniprésente de l’ IA est en train de remodeler l’informatique haute performance et les centres informatiques qui la prennent en charge. Au-delà des aspects informatiques, l’impact de l’IA s’étend à l’infrastructure réseau des centres informatiques, ce qui entraîne des évaluations des débits de données, de l’évolutivité et de la conception de l’architecture afin d’optimiser la latence et l’efficacité énergétique. Il est important de noter que l’IA affecte également les exigences de câblage, ce qui nécessite des considérations supplémentaires au niveau des bâtis.

Ce que nous aborderons :

  • L’architecture de réseau et les implications du débit de données
  • Consommation d'énergie et facteurs de latence
  • Solutions de câblage sur mesure pour les demandes en évolution de l’IA

Inscrivez-vous dès maintenant pour vous préparer à l’avenir et découvrir comment l’IA affectera vos systèmes de câblage structuré. Ce webinaire en direct vaut un crédit de formation continue (CEC) BICSI.

 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS :

Mike Connaughton, RCDD, directeur principal des produits CDCD
, Solutions de réseautique Leviton

Mike possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du câblage optique et est responsable du soutien et des alliances stratégiques des centres informatiques chez Leviton. Il a reçu le prix d’excellence Aegis de la Marine américaine pour son travail au sein du comité de direction des câbles optiques et a été un membre clé du comité qui a développé la norme SMPTE 311M pour un câble de caméra HD à fibre optique hybride. Il a participé à des activités de normalisation pour TIA ICEA, ANSI et IEEE.

 

Brooke Ford
, directeur de la gestion des produits, Solutions de réseautique Leviton

Webinaires à la demande sur la connectivité de cuivre

Apporter la durabilité au bâtiment

Les bâtiments ont un impact significatif sur l’environnement. Alors que les constructeurs, les installateurs et les entrepreneurs continuent de développer des projets, il est essentiel de comprendre comment nous pouvons réduire l’empreinte carbone de la construction du bâtiment et de l’exploitation continue. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Combler le fossé : permettre 5G dans l’avenir du sans fil (avec Nextivity)

Alors que les réseaux sont construits partout dans le monde, la 5G devient une nécessité pour que les entreprises continuent de fonctionner. Découvrez comment les applications 5G bien équipées peuvent permettre à votre entreprise de rester compétitive aujourd’hui et demain. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Aller au-delà de la norme 100m  : conception de réseau à mesure que les liaisons s’allongent

La limitation de la distance de 100 mètres pour les canaux de câblage en cuivre a longtemps été la norme de l’industrie pour obtenir le rendement le plus fiable et le plus cohérent. Apprenez-en davantage sur la façon dont les technologies émergentes changent le paysage du réseau. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Dépasser les limites du bâtiment : débloquer l’efficacité du réseau dans le bâtiment avec DAS

Apprenez-en davantage sur les systèmes d’antennes distribuées et sur la façon dont cette infrastructure de communication centrale peut libérer l’efficacité du réseau grâce à une 5G plus Wi-Fi fiable dans les bâtiments. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Arrêter, déposer et enrouler dans les valeurs nominales globales des câbles

Joignez-vous aux experts de Leviton pour apprendre ce que vous devez savoir pour rester protégé contre les incendies. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Navigation en douceur : meilleures pratiques pour naviguer dans la conception de réseau de bâtiment intelligent

Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Étoile montante : le Wi-Fi 6E donne aux réseaux d’entreprise un coup de fouet sur l’avenir

Découvrez les avantages du spectre 6GHz avec Wi-Fi 6E et obtenez des recommandations sur le point d’accès et le système de câblage. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Réseautique pour le bien-être : connecter des bâtiments intelligents et sains

Découvrez les dernières technologies de bâtiment sain et les façons de les intégrer à votre réseau. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Straight Talk on SPE : un regard sans tracas sur Ethernet à paire unique

Mieux comprendre cette importante technologie émergente. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Couverture double : répondre aux demandes sans fil des entreprises avec Wi-Fi et 5G

Suivez un plan d’action sans fil gagnant qui prépare votre réseau d’entreprise pour l’avenir.

Bâtiments intelligents : de quelle infrastructure avez-vous besoin?

Obtenez un aperçu des options de conception d’architecture et des recommandations basées sur les exigences en matière de données et d’alimentation.

Bâtiments numériques bien faits

Assurez-vous que votre investissement dans un bâtiment intelligent porte ses fruits grâce à la bonne planification d’infrastructure et aux meilleures pratiques.

Webinaires à la demande sur la fibre optique et les centres informatiques

Honing the Edge : comprendre les applications des centres informatiques Edge

Les centres informatiques de pointe fournissent un stockage de données aux points intermédiaires du réseau, ce qui permet un accès plus rapide aux données. Apprenez la bonne conception de réseau pour les applications de centre informatique de pointe afin de simplifier les installations, assurer l’évolutivité et faciliter la migration technologique. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Le multiversaire des centres informatiques : chemins de migration de réseau de dérivation

Apprenez-en davantage sur la divergence grandissante entre les exigences en matière de réseau de centres informatiques d’entreprise, de nuage et d’hyperéchelle. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Field of Dreams II : conception de réseau pour les centres informatiques Brownfield

Obtenez des conseils pour gérer les mises à niveau technologiques dans un réseau optique de centre informatique existant. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Field of Dreams I : conception de réseau pour les centres informatiques Greenfield

Obtenez des conseils étape par étape pour concevoir des réseaux dans un nouveau centre informatique. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Bord et arrière : ce que les déploiements 5G signifient pour les réseaux de centres informatiques

Apprenez comment préparer votre infrastructure de centre informatique pour les prochaines vagues d’adoption de la 5G. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Fibre monomode

Découvrez pourquoi le monomode est maintenant un excellent choix pour l’entreprise en évolution et comment l’intégrer à votre réseau. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Réutiliser ou remplacer la fibre?

Préparez-vous pour la prochaine mise à niveau technique en évaluant votre infrastructure de câblage optique et en comprenant si vous avez besoin de l'éliminer et de la remplacer complètement ou si vous pouvez réutiliser votre système actuel.

Webinaires à la demande TI/AV

Comment régler les problèmes audiovisuels les plus courants

Apprenez-en davantage sur les solutions rentables aux problèmes potentiels du système AV.

Webinaires à la demande sur les solutions résidentielles

Construire une maison intelligente : la necessité d'un système de câblage structuré

Obtenez une meilleure compréhension de l’infrastructure de câblage pour les maisons intelligentes, y compris les dernières tendances technologiques, les avantages des réseaux câblés et sans fil et la gestion des dispositifs connectés dans les CMS sans fil de Leviton.